DOCA0172PT-20

Adicionar dispositivos multímetro (MCM)

Apresentação

Um medidor multicomponente (MCM) é composto por uma unidade principal e vários circuitos.

Os dispositivos em série Modbus associados a vários medidores podem ser adicionados ou removidos das Panel Server através das páginas Web. Os medidores devem partilhar o mesmo ID do servidor físico ou ID da unidade. Devem ser adicionados utilizando modelos personalizados, com um modelo personalizado para a unidade principal e um modelo personalizado para cada medidor associado. Por exemplo, o medidor de multicircuitos Rayleigh pode ser configurado como:

  • 2 circuitos trifásicos, utilizando 2 modelos personalizados específicos

  • Ou 6 circuitos monofásicos, utilizando 6 modelos personalizados específicos

Os 2 ou 6 circuitos (medidores) são adicionados manualmente aos Panel Server como dispositivos Modbus.

Adição manual de dispositivos multimétricos (MCM)

Siga este procedimento para adicionar um dispositivo associado a vários medidores.

  1. Crie um modelo personalizado para a unidade principal e um modelo personalizado para cada medidor associado ao dispositivo multímetro utilizando a ferramenta EPC Web. Importe novamente o modelo personalizado para o Panel Server.

  2. Em Definições > Dispositivos Modbus > Adição de dispositivos, adicione a unidade principal e os medidores associados um a um, utilizando a adição manual de série Modbus ou a adição manual Modbus TCP/IP, conforme adequado para o seu dispositivo.

  3. Introduza o mesmo ID do servidor físico para dispositivos em série Modbus ou o mesmo endereço IP, porta e ID da unidade para dispositivos Modbus TCP/IP.

  4. Para a unidade principal e cada medidor, selecione o modelo personalizado adequado na lista pendente de dispositivos. O modelo personalizado deve ser diferente para cada medidor.

Quando o dispositivo é detetado, é apresentado na secção Dispositivos Modbus.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.