DOCA0172PT-13

Modbus Cliente TCP/IP (modelos Universal e Advanced)

Apresentação

O Panel Server funciona como um gateway Modbus TCP/IP e um dispositivo Modbus utilizando o servidor Modbus TCP interno.

Para configurar corretamente o cliente Modbus TCP/IP para aceder aos dados a partir do Panel Server e a partir de dispositivos no Panel Server, consulte Função de gateway Modbus.

O Panel Server funciona como um gateway Modbus para comunicações Ethernet com ou sem fios a partir de um computador a montante para dispositivos Ethernet e dispositivos de campo na rede a jusante. Ao utilizar um software de monitorização local, pode aceder a informações de dispositivos para recolha de dados e outras funções.

O Panel Server gere a comunicação Modbus em todas as interfaces, incluindo Wi-Fi.

Para obter mais informações, consulte Funções de Modbus TCP/IP e Códigos de exceção Modbus TCP/IP no anexo.

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Universal e Advanced.

Definir os parâmetros

AVISO
DESEMPENHO DE REDE AFETADO
As definições de Modbus TCP/IP apenas podem ser alteradas por pessoal qualificado. Execute estas alterações apenas depois de ler e compreender as definições de Modbus TCP/IP.
A não observância destas instruções pode resultar na perda de conetividade da rede.
A função de cliente Modbus TCP/IP é definida da seguinte maneira:
  • Com o software EcoStruxure Power Commission

  • Nas páginas Web do Panel Server, em Definições > Dispositivos Modbus > Configuração de rede > Cliente Modbus TCP/IP.

Para obter informações sobre os registos Modbus, consulte o manual de cada dispositivo Modbus-SL e DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File para obter dispositivos sem fios.

Definições do Cliente Modbus TCP/IP

A tabela seguinte descreve as definições e onde estão disponíveis.

Parâmetro Descrição Software EPC Páginas Web

Tempo limite da ligação (s)

Utilizado para definir o período de tempo que o Panel Server tem de aguardar por um dispositivo Modbus TCP/IP remoto para estabelecer ligação ao Panel Server.

Valores entre 0,1 e 10 segundos (predefinição: 2 segundos)

Tempo limite da(s) mensagem(ns)

Utilizado para definir o período de tempo que o Panel Server tem de aguardar que um dispositivo Modbus TCP/IP remoto responda a um pedido de Modbus TCP/IP iniciado pelo Panel Server.

Valores de 1 a 20 segundos (predefinição: 3 segundos)

Para obter recomendações e mais informações sobre como definir o parâmetro de tempo limite da mensagem, consulte Definir o tempo limite da mensagem para cliente e servidor Modbus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?