QGH1336306-06

端子盖

电压和电流端子盖有助于防止篡改测量仪的电压和电流测量输入。

端子、导线固定螺钉、合适长度的外部导线及其绝缘套都封闭在端子盖下面,然后用防篡改测量仪封带封住这些端子盖。确保向上推端子盖直到听见咔哒声,以使端子盖就位。

需要密封电压和电流端子盖的测量仪型号都包括这些端子盖,以防篡改电流和电压输入信号。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?