使用 ION Setup 配置继电器输出
- 启动 ION Setup。
- 连接到您的测量仪。
- 导航至 。
- 选择继电器 Relay
R1 进行配置,然后单击 Edit。
系统将显示该继电器输出的设置屏幕。
- 为该继电器输出的 Label 输入一个描述性名称。
- 根据需要对其它设置参数进行配置。
- 单击 Send 保存更改。
通过 ION Setup 提供的继电器输出设置参数
参数 数值 描述 标签
—
使用此字段可更改默认标签以及为此继电器输出指定描述性名称。
Control Mode
External
此字段显示了继电器输出如何发挥功能。
-
External: 继电器输出可通过软件或通过通讯发送的命令由 PLC 来进行远程控制。
Behavior Mode
Normal, Timed, Coil Hold
-
Normal: 当控制模式设置为 External 时应用此模式。在触发 External 模式的情况下,继电器输出保持为关闭状态,直到跨过退出点。
-
Timed: 该继电器输出在由上电时间设置寄存器定义的时间段内始终保持为“开”。
-
Coil Hold: 当控制模式设置为 External 时应用此模式。对于数字报警,您必须将操作模式设置为绕阻。数字报警被触发时,输出打开。并在收到“绕阻释放”命令时关闭。在控制电源断开的情况下,输出在电源断开前保持其状态。
On Time
0 至 9999
此设置定义了脉冲宽度(ON time),单位为秒。
Associations
—
如果继电器输出已经与其他测量仪功能关联,此字段则显示其他信息。
-