QGH1336306-06

功率因数符号约定

功率因数符号(PF 符号)可以为正或负,由 IEC 标准使用的约定定义。

PF 符号约定:IEC

PF 符号与真实功率(kW)流动的方向相关:

  • 象限 1 和象限 4:对于正真实功率 (+kW),PF 符号为正 (+)。

  • 象限 2 和象限 3:对于负真实功率 (-kW),PF 符号为负 (-)。

IEC -1 至 +1 格式

象限

PF 范围

带符号的 HMI 显示

RS-485 Comm 中的 PF

(Reg IEC 格式)

象限 1

0 至 +1

电感 (+)

正号

象限 2

-1 至 0

电容 (-)

负号

象限 3

0 至 -1

电感 (-)

负号

象限4

+1 至 0

电容 (+)

正号

示例屏幕

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?