QGH1336306-06

智能按键

本测量仪易于操作,使用四个智能按键在显示屏页面间导航即可。 当您转至右侧时显示屏页面会扩展,与任何计算机上的目录或资源管理器树非常相似。 显示屏将显示您的前进方向。

智能按键说明

向右键 / 确定键
  • 向前进入子参数页面。

  • 进入 “设置” 页面。 此操作需要密码。

  • “设置”下选择要编辑的参数。

向左键
  • 向后返回主参数页面。

  • 在 “设置”下选择左侧的前一个数字

  • 从编辑 “设置”页面退出。

向上键
  • 在同一层级向上滚动显示屏页面,限于同一个功能内

  • 增大选定数字的值或导航到下一个可用的选项。

向下键
  • 在同一层级向下滚动其他显示屏页面,遍历所有功能。

  • 减少选定数字的值或导航到下一个可用的选项。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?