使用 DLF3000 升级固件
- 从 www.se.com 中下载最新版本的
DLF3000,然后安装到计算机上。注: DLF3000 是施耐德电气公司推出的一款免费实用工具,可以将固件下载到测量仪。
- 从 www.se.com 中下载测量仪固件。
- 启动 DLF3000。
- 单击 Add(添加)。 导航至保存测量仪固件的文件夹。
- 选择固件文件并单击 Open(打开)。
- 选择固件,然后单击 Next(下一步)。
- 如果您尚未定义升级系统,请执行以下操作:
-
单击 New(新建),然后在框中键入要分配的系统名称。
-
单击 Add(添加),然后在框中键入要分配的通讯连接名称。
-
选择通讯驱动程序为串行驱动程序。
-
- 单击 Continue(继续)。
- 单击 Add device(添加设备)。
-
在框中键入要分配的设备名称。
-
从列表中选择设备类型。
-
选择连接名称,即您在上一步中定义的连接名称。
-
- 单击 Next。
- 确保仍选择连接名称,即您在上一步中定义的连接名称。 输入设备地址。
- 选择协议(如 Modbus)。
- 单击 OK。
- 单击 Next。
- 从 Download Candidate Devices(下载候选设备)窗格中选择设备名称,然后单击向右箭头按钮,将所选名称移至 Download Target Devices(下载目标设备)窗格。
- 在 Firmware to(固件)字段中选择测量仪固件。
- 单击 Next。
- 单击 Health Check(运行状况检查),确认测量仪正在进行通讯。 运行状态显示 Passed(已通过)时,表示通讯成功。
- 单击 Next。
- “固件更新组”将显示连接名称、固件版本和状态(应为“Queued”)。
“组设备列表”显示正在升级的设备。
单击 Download(下载)。注: 此时将显示一条警告消息“Warning: Relays on Metering Devices will be de-energized if selected for download and will remain in this mode until a successful download is completed. Press OK to start the download.(”
- 单击 OK。
-
“固件更新组”状态更改为“Active”(活动),然后更新以显示当前的升级进度(以百分比表示完成度)。
-
“组设备列表”状态显示“正在进入下载模式”,并在将固件下载到测量仪时更改为“正在下载”。 “预计剩余时间”显示固件下载进度。
-
您也可以在测量仪显示屏面板中检查进度。 测量仪显示屏将显示“下载进行中”以及动态增加的“完成百分比”数字(最高 100%)。
-
- 固件升级完成后,“固件更新组”状态显示“完成”(已通过)。 “组设备列表”状态显示“下载成功”。 单击 Finished(完成)。
- 要退出下载固件程序,请在提示退出
DLF 时单击 Yes(是)。注: 通过 DLF 最多可并行升级 6 台设备。