通讯设置
连接测量仪的串行通讯端口后,即可配置这些端口以便能够远程连接到测量仪,并使用设备配置软件
ION Setup 来配置该测量仪。
利用设置屏幕,可配置测量仪的 RS‑485 通讯端口,以便能够使用软件来访问测量仪的数据或远程配置测量仪。
要打开设置屏幕通信,遵守如下步骤:
- 从主页中,使用向上或向下按钮导航至 Maintain。
- 按确定。
- 使用向上或向下按钮导航至 Set。
- 按确定。
- 输入密码。默认密码为 0000。
- 按确定。
- 使用向上或向下按钮选择 Comm(通讯)。
- 按确定。
- 按向下按钮,从列表中选择 ON(打开)。
- 按确定。
- 按向左按钮。
- 选择 Yes(按确定按钮)保存您的设置。
RS-485 通讯参数
| 参数 | 数值 | 描述 |
|---|---|---|
| 设备 ID | 1 至 247 | 设置此设备的地址。通讯回路中每个设备的地址必须唯一。 |
| Baud Rate | 4800,9600,19200,38400 | 选择数据传输的速度。通讯回路中所有设备的波特率必须相同。 |
| Parity | Even、Odd、None | 如果未使用奇偶校验位,请选择“None”。通讯回路中所有设备的奇偶校验设置必须相同。奇偶校验以停止位的数量为单位进行测量。 |
注: 通讯参数显示屏
ON / OFF / Retrofit (RTFT)。Retrofit 为您提供了配置旧数据型号的选项,以便您的设备与较新的型号通讯。