QGH1336306-06

I/O 页面(适用于 PM1130H / PM1140H)

要查看 I/O 参数:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 I/O
  2. 确定
  3. 向左按钮退出。
显示屏上的名称 描述
RLY 显示继电器 — 开/关(默认)
BAL.U 显示预付费电能余额 — 电力部门
BAL.G 显示预付费电能余额 — 其他来源
BAL.T 显示预付费电能余额 — 总计(电力部门 + 其他来源)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?