QGH1336306-06

密码设置

测量仪密码只能通过前面板进行配置。所有密码的出厂默认设置都是“0000”(零)。更改有密码保护的屏幕的默认密码,可以防未经授权的人员访问某些屏幕,比如设置和清除屏幕。
要使用设置来更改测量仪密码,步骤如下:
  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Maintain
  2. 确定
  3. 使用向上向下按钮导航至 Set
  4. 确定
  5. 输入密码。默认密码为 0000。
  6. 确定
  7. 向上按钮选择 PASS 参数。
  8. 确定
  9. 向下向上按钮更改数字。
    注: 使用“向左”按钮将光标移动到下一个数字。
  10. 确定
  11. 向左按钮。
  12. 选择 Yes(按确定按钮)保存您的设置。

密码设置

参数 数值 说明
密码 0000 - 9999 设置用于访问测量仪设置屏幕的密码。
注: 所有参数采用公共密码。

丢失密码

若密码丢失或有其它测量仪技术问题,请访问 www.se.com 以获取支持和帮助。请务必在您的电子邮件中列出测量仪的型号、序列号和固件版本,或在呼叫技术支持部门时准备好这些信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?