QGH1336306-06

功能汇总

参数 PM1130H PM1140H EM6438H
Wh 精度等级

等级 0.5

等级 1

等级 0.5

等级 1

等级 0.5

VARh 精度等级

2.0

2.0

2.0

VAh 精度等级

± 0.5

± 1%

± 0.5

± 1%

± 0.5

每个周期的采样率 32 32 32
电流:
  • 每相和 3 相平均值

  • 计算的中性相电流

ü ü
电压:
  • 相电压 - 每相和 3 相平均值

  • 线电压 - 每相和 3 相平均值

ü ü
功率因数
  • 每相和平均值

真实功率因数

真实功率因数

真实功率因数

频率 ü ü
功率:
  • 有功功率 (kW) - 每相和总值

  • 视在功率 (kVA) - 每相和总值

  • 无功功率 (kVAR) - 每相和总值

注: 测量仪一次只能测量和显示一个功率参数,具体情况取决于设定的电力系统类型。
ü ü ü

电能:kWh、kVAh、kVARh (2 象限)

  • 供给(输入/正向)

注: 测量仪一次只能测量和显示一个电能参数,具体情况取决于设定的电力系统类型。
ü ü ü

需量参数(kW、kVA、kVAR)

  • 上一需量

  • 当前需量

  • 峰值需量:计数器格式的峰值需量的发生时间

注: 测量仪只允许一次设置一个需量参数。
ü ü
3 相不平衡

电流

电压

电流

电压

THD%:
  • 相电压

  • 线电压

  • 每相电流

ü ü

测量仪运行小时数

负载运行小时数

电力中断

ü ü ü
相角
  • 每相(电压和电流之间)

ü ü
通讯 RS-485 Modbus RTU RS-485 Modbus RTU RS-485 Modbus RTU

每分钟转数 (RPM)

ü ü ü
继电器 ü ü
数字量输入 ü
负载百分比 ü ü ü
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?