QGH1336306-06

需量设置

需量是固定的设定时段内平均功耗(功率)的度量。

通过在显示屏参数间导航,可以查看 Demand 页面中的需量值。测量仪支持通过 Setup 模式编辑功率需量。

要查看需量设置值,请遵循下列步骤操作:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Maintain
  2. 确定
  3. 使用向上向下按钮导航至 Set
  4. 确定
  5. 输入密码。默认密码为 0000。
  6. 确定
  7. 从列表中选择参数。按向下按钮选择 Pd(功率需量方法)、Pd.Cy(需量周期)、Pd.ut(需量更新时间)或 Pd.P(需量参数)。
  8. 确定
  9. 向下按钮,从列表中选择所需数值。
  10. 确定
  11. 向左按钮。
  12. 选择 Yes(按确定按钮)保存您的设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?