QGH1336306-06

功率需量计算方法

使用指定时段内累计的电能除以该时段的长度即可计算得出功率需量。

测量仪如何执行此计算取决于您选择的方法和时间参数(例如,带有 15 分钟间隔和 5 分钟次间隔的定时滚动区块需量)。

为了与公共电力部门计费兼容,测量仪提供了下列类型的功率需量计算方法:

  • 区块间隔需量

您可以从显示屏或软件中来配置功率需量计算方法。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?