QGH1336306-06

电能脉冲 LED

测量仪支持可配置为用于电能脉冲的 LED。

如果配置用于电能脉冲,则此指示灯将以与电能消耗量成比例的速率闪烁。此法通常用来验证测量仪的精度。

注: 测量仪不支持报警功能。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?