测量仪配置
可以通过显示屏(如果您的测量仪已配备)、测量仪网页或 ION Setup 执行测量仪配置。
ION Setup 是一款测量仪配置工具,可从 www.se.com 免费下载。
请参见 ION Setup 在线帮助或 ION Setup 设备配置指南。要下载副本,请转到 www.se.com,并搜索“ION Setup Device Configuration Guide”。
ION Setup 是一款测量仪配置工具,可从 www.se.com 免费下载。
请参见 ION Setup 在线帮助或 ION Setup 设备配置指南。要下载副本,请转到 www.se.com,并搜索“ION Setup Device Configuration Guide”。