QGH1336306-06

Tot INTG

适用于 METSEPM1130HCL5LVD / METSEPM1140HCL5 / METSEPM1140HCL1

若要查看 tot INTG 参数:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Tot INTG
  2. 确定
  3. 向上向下按钮导航至下一个 Tot INTG 参数。
  4. 向左按钮退出。

显示屏上的名称

描述

Wh. u

显示电力部门的有功电能

Rh. u

显示电力部门的运行时间,例如:hhhhhh:mm

注: 运行小时数显示为 6 位的小时数和 2 位的分钟数。

Wh. G

显示发电机的有功电能

Rh. G

显示发电机的运行时间,例如:hhhhhh:mm

注: 运行小时数显示为 6 位的小时数和 2 位的分钟数。

Wh. t

显示总有功电能

Rh. t

显示总运行小时数,例如:hhhhhh:mm

注: 运行小时数显示为 6 位的小时数和 2 位的分钟数。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?