QGH1336306-06

固件版本、型号和序列号

您可以从显示屏面板查看测量仪的固件版本、型号和序列号。
  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Maintain
  2. 确定
  3. 使用向上向下按钮导航至 Diag
  4. 确定
  5. 测量仪显示屏上的所有 LED 打开。
  6. 向下按钮查看测量仪的型号、序列号、操作系统版本和 RS 版本。
  7. 向左按钮退出 Diag 页面。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?