测量仪功能
-
LED 显示屏幕:使用有四个按钮的 LED 显示屏进行自我引导的导航,其上可同时显示三行值,以及显示指示当前负载的负载条
-
电能核算和平衡
-
继电器(PM1130H 和 PM1140H)、其他来源(PM1130H 和 EM6438H)和 RS-485
-
电压、电流和每相 THD%
-
有功、无功和视在电能读数
-
网络安全:测量仪允许通过前面板按键禁用 RS-485 端口,防止未经授权访问。这一功能还可以用于在软件系统中的节点可用性受限的情况下在 RTU 设备之间切换。
-
测量真实 PF
您可以将该测量仪用作独立设备,但当它用作电能管理系统的一部分时,才能完全发挥其广泛的功能。
有关 PM1130H / PM1140H / EM6438H 测量仪的应用、功能详情、最新和最完整规格,请参见 www.se.com 网站中的技术数据表。