QGH1336306-06

设置屏幕菜单

您可以通过设置屏幕配置各种设置参数。

测量仪显示屏幕和按钮允许您导航到所需参数并进行编辑。

要进入设置:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Maintain
  2. 确定
  3. 使用向上向下按钮导航至 Set
  4. 确定
  5. 输入密码。默认密码为 0000。
  6. 确定进入 Setup
  7. 查看参数后按向左按钮退出 Setup

下面是测量仪支持的设置参数和配置列表。

PM1130H / PM1140H / EM6438H 测量仪设置菜单:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?