QGH1336306-06

使用串行通讯转换器设置 RS-485

您可使用通讯转换器(USB 至 RS-485 或者 RS-232 至 RS-485)来连接至测量仪。
注: 使用此方法配置串行通讯设置后,当将更改发送至测量仪时可能会导致 ION Setup 失去通讯。您必须重新配置 ION Setup,使其与新设置相匹配,以便与测量仪重新建立通讯。
  1. 将串行通讯转换器的设置配置为与测量仪的默认通讯设置兼容。
  2. 将测量仪的 RS-485 端口连接至串行通讯转换器。
  3. 将通讯转换器连接至计算机。
  4. 以 Network 模式启动 ION Setup
  5. 添加串行站点,并设置其属性为:
    • Comm link = Serial

    • Comm port = 选择通讯转换器要连接到的串口(或 USB 端口)

    • Baud rate = 19200

    • Format = 选择偶校验格式

  6. 将测量仪添加到该站点,并设置其属性为:
    • Type = 设备名称

    • Unit ID = 1

  7. 使用设置屏幕来修改测量仪的设置参数。
  8. 使用 RS-485 Base Comm 设置屏幕,以修改测量仪的串行通讯设置。
  9. 单击发送,将更改保存至测量仪。您需要重新配置 ION Setup,使其与更改后的设置相匹配,以便与测量仪重新建立通讯。
  10. 退出 ION Setup

RS-485 端口设置

参数 数值 说明
通讯协议 Modbus RTU

选择用于传输数据的通讯格式。通讯回路中所有设备的协议必须相同。

ION Setup 不支持 ASCII 8、ASCII 7 或 JBus 协议。

地址 1 to 247

设置此设备的地址。通讯回路中每个设备的地址必须唯一。

波特率 4800, 9600, 19200, 38400 选择数据传输的速度。通讯回路中所有设备的波特率必须相同。
奇偶校验 偶校验、奇校验、无 如果未使用奇偶校验位,请选择。通讯回路中所有设备的奇偶校验设置必须相同。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?