QGH1336306-06

清除屏幕菜单

您可以利用清除屏幕复位电能、需量或最大需量值。

只能通过通讯清除测量仪的值。

清除参数

参数 说明
MD

重置需量下的最大需量值。

  • 含时标的 W、VA 和 VAR

Enrg

重置 INTG 下的电能值和运行小时数。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?