QGH1336306-06

编辑设置参数

下列步骤说明如何在设置模式下编辑参数。
  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Maintain
  2. 确定
  3. 使用向上向下按钮导航至 Set
  4. 确定
  5. 输入密码。默认密码为 0000。
  6. 确定
  7. 向上向下按钮选择要编辑的参数。闪烁显示选择参数中需要设置的数字、数值或小数点(测量仪根据参数自动决定闪烁显示要编辑的参数)。
  8. 使用向上向下按钮增加或减少数字值,移动小数点或从预编程列表中选择数值。
  9. 做出所需的更改后按确定
  10. 向左按钮。
  11. 保存设置。
注: 选择退出设置模式而不保存任何设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?