QGH1336306-06

其他来源检测 (PM1130H / EM6438H)

其他来源检测端子检测其他电源的状态。

测量仪中的源 1 连接到电力部门,源 2 连接到其他来源。两个端子连接到 1Ph LN 其他电源。当源 2 打开时,电压流过测量仪,系统由其他来源供电。

测量仪测量其他来源的电能累计和运行小时数。测量仪使用的总电能为源 1 和源 2 的累计电能之和。测量仪的总运行小时数为源 1 和源 2 的运行小时数之和。可通过测量仪显示屏和通讯查看累计电能和运行总小时数。

注: 可通过显示屏和通讯查看源 1 和源 2 的旧的累计电能和运行小时数。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?