QGH1336306-06

使用 ION Setup 配置测量仪

启动 ION Setup,创建一个站点(或者在适用时使用现有站点),然后将测量仪添加到该站点。

欲了解有关您的测量仪的信息,请参阅 ION Setup 设备配置指南。要下载副本,请转到 www.se.com,并搜索“ION Setup device configuration guide”。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?