QGH1336306-06

查看参数

测量仪显示屏幕和按钮允许您查看所需参数。
要查看显示屏参数:
  1. 向上向下按钮导航至下一个 RMS 菜单。
  2. 确定
  3. 向上向下按钮导航至上一个或下一个参数页面。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?