QGH1336306-06

模拟负载条

  • 通过显示屏右侧的 12 个 LED 独特地显示负载相对满刻度的百分比。

  • 条形图的每个 LED 表示 10% 的负载。

  • 负载条有助于查看总负载。要计算总负载,首先数出点亮的 LED 数目,然后用该数乘以 10。

负载百分比和条形指示灯

负载百分比 条形显示
少于 10% 无 LED 点亮。
10% 至 40% 琥珀色 LED 点亮。
50% 至 80% 之间 绿色 LED 点亮表示负载尚可接受,但是不应再增加。
大于 80% 红色 LED 点亮表示负载超过批准的限制,已处于危险状态。

指示符

千、兆和负号

千:点亮时,表示读数以千 (103) 为单位。10,000 显示为 10.00 K,1000 显示为 1000。
兆:点亮时,表示读数以兆 (106) 为单位。10,000 K 显示为 10.00 M,1000 K 显示为 1000 K。
千兆:千和兆同时点亮时,表示读数以千兆 (109) 为单位。10,000 M 显示为 10.00 G,1000 M 显示为 1000 M。

负号:点亮时,表示读数为负。

  • VAR(无功功率)根据运行的象限显示负号指示符。

  • 当电流为反向时:W(有功功率)和 PF(功率因数)显示负号指示符。

小数点调整

千兆 (M+K)、兆 (M)、千 (K) 和小数点调整 — RMS、电流、电压和电能

RMS 读数 指示
小于 0.001 K、M 关闭,显示 0.000
小于 9999 K、M 关闭
大于 9999 K 点亮,M 关闭
大于 9999 K M 点亮,K 关闭
大于 9999 M 千兆(K + M 指示符点亮)
最高 9999 G 千兆
大于 9999 G 显示 Hi

RMS 读数为四位数。电能读数有八位 (5+3),包括三位小数。测量仪可显示的最大值 RMS 为 9,999 G,电能值为 99,999.999 G。

当供给(电力部门)或供给(其他来源)或总计(电力部门 + 其他来源)中的任何一个电能数达到 99,999.999 G 时,电力参数测量仪的电能读数将溢出。这取决于测量仪中编程设定的 PT (VT) 和 CT 比。

千兆 (M+K)、兆 (M)、千 (K) 和小数点调整 — 功率

RMS 读数 指示
小于 0.001 K、M 关闭,显示 0.000
小于 9999 K 点亮,M 关闭
大于 9999 K 关闭,M 点亮
大于 9999 K M 点亮,K 点亮
大于 9999 M 千兆(K + M 指示符点亮)
最高 9999 G 千兆
大于 9999 G 显示 Hi

RMS 读数为四位数。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?