QGH1336306-06

自动滚动

使用自动滚动可以连续监视一组显示页面,每页显示八秒钟,不需要手动键盘操作。 此功能便于在远程查看显示屏。 测量仪先显示两秒钟参数名称,然后显示其值八秒钟。
注: 如果在自动滚动过程中按任意键,将变为手动滚动操作。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?