QGH1336306-06

外形说明

正面

前面板可显示三行,每行四个数字/字符,并带有自动刻度千 (K)、兆 (M) 和负号 (-) 指示符。KM 指示符同时亮起表示千兆。显示屏右侧的负载条图形给出的是消耗指示,以电流负载相对所选的满刻度 (FS) 的百分比为单位。使用四个智能按键可快速直观地在参数间导航,以便查看数据和配置测量仪。

后部

电压和电流端子及 RS-485 通讯端口位于测量仪背面。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?