QGH1336306-06

电能

该测量仪可提供单向的 2 象限、类别 1 / Class 0.5 精度的电能测量功能。

测量仪可在非易失性内存中存储有功、无功或视在电能值中的任何一个选定电能的累计值,条件为源 1 = 电力部门,源 2 = 发电机组或柴油发电机:

  • 供给(电力部门):kWh、kVARh、kVAh

  • 供给(其他来源):kWh、kVARh、kVAh

  • 总计(电力部门 + 其他来源):kWh、kVARh、kVAh

注: 其他来源不适用于 PM1140H 型号。

适用于 METSEPM1130HCL5LVD

注: 根据所选的电能范围,当任何电能参数超过 99999.999 时,所有电能参数值都将被复位。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?