QGH1336306-06

面板安装测量仪

LED 指示灯

LED 指示灯提示或通知您测量仪的活动情况或状态。参阅下图了解测量仪上的各种 LED 指示灯。

A 电能脉冲指示灯(红色)
B 心跳∕串行通讯 LED 指示灯(绿色)
C 其他来源 LED(红色)

后部接线

测量仪提供了电流和电压输入和其他接线选项。请参阅下图了解测量仪提供的各种接线选项。

A 输入电压端子 (V1、V2、V3、VN)
B 继电器端子(适用于 PM1130H / PM1140H)
C 辅助电源(控制电源)端子 (L1、L2)
D 数字输入插槽(仅适用于 PM1140H)
E RS-485 通讯端子(D1+、D0-)
F 其他来源检测/ G — 检测端子(GenL、GenN)(适用于 PM1130H / EM6438H)
G 输入电流端子(I1+、I1- 、I2+、I2-、I3+、I3-
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?