QGH1336306-06

查看设置参数中的按钮功能

模式 按钮 描述 功能
设置菜单 向下键:向下导航 导航到下一参数配置屏幕。
向上键:向上导航 导航到上一参数配置屏幕。
向右/确定键:向右导航/输入键 进入设置模式,配置显示的参数值。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?