QGH1336306-06

继电器(适用于 PM1130H / PM1140H)

继电器用于根据测量仪中预设的条件触发报警或二级系统。

未触发时继电器为常开 (NO) 状态,触发(动作)后变为常闭 (NC) 状态。

继电器可以依靠操作源触发。提供的源可以是电力部门、其他源,或同时包括二者。

下列参数与触发继电器有关。如果满足所述条件,则触发继电器。

继电器参数

参数 寄存器 触发条件 常态条件

电压 LN

3036

值大于设定的上限 (UL) 或小于设定的下限 (LL)。 值介于设定的 UL 和 LL 之间。

电压 LL

3026

频率

3110

功率因数

3084

有功功率:当前需量

3766

值超过设定的 UL。 值低于设定的 LL。

无功功率:当前需量

3782

视在功率:当前需量

3798

总视在功率

3076

总无功功率

3068

总有功功率

3060

平均电流

3010

预付费计量继电器参数

参数 寄存器 UL 功能 LL 功能

预付费余额寄存器

9638

可以将 UL 设置为最大值 99999 kW。只能通过通讯设置 UL。 可以将 LL 设置为任何定义的最小值。只能通过通讯设置 LL。当存入的电能达到 LL 时,将触发报警以指示消耗受限。报警以负载条最上端的 LED 持续闪烁显示。当存入的电能为 0 时触发继电器。如果继续消耗电能,则存入的电能将显示为负值,需要在下一次充值时抵消。
注: 如果将 LL 设置为 0,则禁用报警功能。

数字量输出状态参数

参数

寄存器

UL 功能

LL 功能

数字量输出状态

9600

UL 可设置为 0,因为此参数可根据用户命令手动操作继电器。

LL 可设置为 0,因为此参数可根据用户命令手动操作继电器。

注:
  • 对于此继电器触发功能,为两个源(1 和 2)仅设置一个参数。

  • Modbus 命令 6003 用于手动使继电器通电。

  • Modbus 命令 6002 用于手动使继电器断电。

可以同时设置继电器触发功能的两个不同的参数,并使每个参数具有单独的上限和下限值。

  • 与(源 1 或源 2)相关的参数

  • 与(源 2 或源 1)或两者(源 1 和源 2)相关的参数

要使继电器工作,功率或需量参数必须与测量仪中配置的值相同。用户不能配置除了已配置的功率或需量参数以外的任何其他参数。

注: 如果两个参数都相同也不允许进行配置。

只能配置一个参数,并将其关联到源(根据连接的系统)。必须将另一个参数设置为零(UL 为零及 LL 为零)。

为了触发或恢复继电器状态,可以手动设置一个时间延时。延时可以设置为 1-60 秒之间。设置时间将能够在发生故障期间触发或恢复相关的继电器。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?