QGH1336306-06

显示屏屏幕菜单树

使用菜单树导航到您希望查看的设置。

PM1130H / PM1140H 参数导航

下图概述了 PM1130H / PM1140H 测量仪的 RMS 参数:

收藏页面

测量仪允许您选择 3 个参数,并将其按所需的顺序排列以显示在收藏页面中。只能通过通讯并基于客户的需求选择这些参数。一些参数日志极其重要,而导航到这些参数需要花费时间。为了便于导航和访问,测量仪允许您选择 3 个参数并锁定页面以方便读取。可选的参数包括:

  • V L-L

  • V L-N

  • A

  • F

  • W

  • PF

EM6438H 参数导航

下图概述了 EM6438H 测量仪的 RMS 参数:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?