QGH1336306-06

使用受保护命令接口

要使用受保护命令接口来发出测量仪命令,必须拥有命令信号灯。

要获取信号灯,请读取信号灯 Modbus 寄存器。电力参数测量仪将返回零或非零数字。

  • 如果测量仪显示零,表示其他人拥有信号灯。您必须等到可以使用该信号灯后才能发送命令。

  • 如果测量仪显示一个非零数字,表示您正拥有信号灯。提供一次信号灯的时间为直到释放或不活动时间达到约 4 分钟为止。您一旦拥有信号灯,则对信号灯寄存器的后续读取都将返回零,直到您释放信号灯或者它超时为止。

要使用受保护命令接口来发送测量仪命令,请:

  1. 读取信号灯寄存器并记录测量仪响应。这是您的信号灯。

  2. 构建要写入命令块的数据包。

  3. 以 Modbus 块写入方式写入数据包(同时输入命令号、信号灯和参数)。

    受保护命令块示例

    命令块 寄存器编号
    命令 2039
    信号灯 5
    参数 1

  4. 监视测量仪响应寄存器以确定命令的有效性及完成情况。

    受保护测量仪响应示例

    测量仪响应 寄存器编号
    Status 2039
    结果 0
    数据 1

  5. 将信号灯回写到信号灯寄存器,将其释放以供他人使用。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?