QGH1336306-06

网络管理

可将您的设备用于各种网络管理应用中。

下面列出了其中的一些应用:

  • 电能质量分析 (THD %)

  • 需量测量

  • 测量功率因数

  • 电压和电流之间的相角

  • 电压和电流中的不平衡百分比

  • 用于与电能管理系统集成的 Modbus RTU 协议 RS-485 端口

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?