QGH1336306-06

诊断屏幕菜单

在诊断屏幕中,您可以确认前面板 LED 并查看测量仪信息。

测量仪显示屏幕和按钮允许您导航到诊断。

要查看 Diag 屏幕,请遵循下列步骤操作:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Maintain
  2. 确定
  3. 使用向上向下按钮导航至 Diag
  4. 确定
  5. 向下按钮导航到下一个 Diag 屏幕。
  6. 向左按钮退出。

测量仪诊断菜单

下面是测量仪屏幕上显示的诊断参数的列表。

诊断参数

屏幕 描述

LED 全部点亮

进入 Diag 屏幕时,前面板上的所有 LED 都会点亮。这表示前面板 LED 和显示屏工作正常。

  • 每行的显示屏显示四个数字 (8888)、四个小数点 (....)、负号指示灯 (-)、M 和 K 指示灯亮起。

  • 所有负载条 LED 和电能 LED 点亮。

Serial number

显示测量仪序列号,例如 SL1200005174。

注: 联系技术支持部门寻求帮助时,请确保您已记录测量仪的序列号信息。

Meter Model

显示测量仪型号。

OS version

显示操作系统版本号,例如 OS 1.00.0。

RS version

显示复位(启动代码)版本号,例如 RS 1.00.0。

Diagnostics error code

显示测量仪的诊断错误代码。例如:0041 是超转电能脉冲输出的错误代码。

Communication error code

显示测量仪的通讯错误。

ID、波特率、奇偶校验

显示测量仪的单位 ID、波特率和奇偶校验。

测量仪运行小时数

显示测量仪开启(辅助 / 控制电源开启)时间。

电力中断

显示电力中断计数器。

设置编辑*

显示设置编辑的执行次数。

最后一次编辑时间*

显示设置编辑的最后一次编辑时间。

查看诊断屏幕中的按钮功能

模式 按钮 功能
Diag 菜单

导航到下一屏幕。

导航到上一屏幕。

按向左按钮退出 Diag 屏幕。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?