QGH1336306-06

RS-485 配置

将您的设备连接至 RS-485 总线前,使用测量仪显示屏或 ION Setup 来配置测量仪的默认 RS-485 设置。

您的测量仪有一个 RS-485 连接。

您的测量仪必须具有一个唯一的设备标识符(地址),且下列设置必须匹配 RS-485 总线上的其余设备︰

  • 通讯协议

  • 波特率

  • 奇偶校验

您可使用通讯转换器(USB 至 RS-485 或者 RS-232 至 RS-485)来连接至测量仪。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?