DOCA0157ES-09

Conexión Ethernet

La pasarela PowerTag Link dispone de un servidor web integrado. El servidor web se utiliza para configurar los parámetros de Ethernet o para visualizar los dispositivos inalámbricos configurados con el software EcoStruxure Power Commission o con las páginas web.

Paso

Acción

1

Desconecte el PC de cualquier acción que esté realizando.

2

Conecte un cable recto Ethernet desde el PC hasta el puerto Ethernet de la pasarela PowerTag Link.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?