DOCA0157DE-09

Funktion 43-14: Geräte-Identifikation (Basis) lesen

Struktur der Modbus-Nachrichten zum Lesen der Geräte-Identifikation

Die ID besteht aus ASCII-Zeichen, die als Objekte bezeichnet werden.

Anforderung von grundlegenden Informationen

Definition

Anzahl Bytes

Wert

Servernummer

1 Byte

0xFF

Funktionscode

1 Byte

0x2B

Unterfunktionscode

1 Byte

0x0E

Produkt-ID

1 Byte

0x01

Objekt-ID

1 Byte

0x00

Antwort mit grundlegenden Informationen

Definition

Anzahl Bytes

Wert

Servernummer

1 Byte

0xFF

Funktionscode

1 Byte

0x2B

Unterfunktionscode

1 Byte

0x0E

Produkt-ID

1 Byte

0x01

Konformitätsebene

1 Byte

0x01

Reserviert

1 Byte

0x00

Reserviert

1 Byte

0x00

Anzahl Objekte

1 Byte

0x03

Objekt 0: Herstellername

Objektnummer

1 Byte

0x00

Objektlänge

1 Byte

0x12

Objektinhalt

18 Bytes

Schneider Electric

Objekt 1: Produktcode

Objektnummer

1 Byte

0x01

Objektlänge

1 Byte

0x08

Objektinhalt

8 Bytes

A9XMWD20/A9XMWD100

Objekt 2: Versionsnummer

Objektnummer

1 Byte

0x02

Objektlänge

1 Byte

0x06 (Minimum)

Objektinhalt

Min. 6 Bytes

Vx.y.z

Anforderung von vollständigen Informationen

Definition

Anzahl Bytes

Wert

Servernummer

1 Byte

0xFF

Funktionscode

1 Byte

0x2B

Unterfunktionscode

1 Byte

0x0E

Produkt-ID

1 Byte

0x02

Objekt-ID

1 Byte

0x00

Antwort mit vollständigen Informationen

Definition

Anzahl Bytes

Wert

Servernummer

1 Byte

0xFF

Funktionscode

1 Byte

0x2B

Unterfunktionscode

1 Byte

0x0E

Produkt-ID

1 Byte

0x02

Konformitätsebene

1 Byte

0x02

Reserviert

1 Byte

0x00

Reserviert

1 Byte

0x00

Anzahl Objekte

1 Byte

0x05

Objekt 0: Herstellername

Objektnummer

1 Byte

0x00

Objektlänge

1 Byte

0x12

Objektinhalt

18 Bytes

Schneider Electric

Objekt 1: Produktcode

Objektnummer

1 Byte

0x01

Objektlänge

1 Byte

0x08

Objektinhalt

8 Bytes

A9XMWD20/A9XMWD100

Objekt 2: Versionsnummer

Objektnummer

1 Byte

0x02

Objektlänge

1 Byte

0x06 (Minimum)

Objektinhalt

Min. 6 Bytes

Vx.y.z

HINWEIS: In der obenstehenden Tabelle wird die Vorgehensweise zum Lesen der ID eines PowerTag Link-Gateways beschrieben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?