DOCA0157DE-09

Funktion 43-15: Datum und Uhrzeit lesen

Struktur der Modbus-Nachrichten zum Lesen von Datum und Uhrzeit

Anfrage

Definition

Anzahl Bytes

Wert

Beispiel

Servernummer

1 Byte

0x2F

47

Funktionscode

1 Byte

0x2B

43

Unterfunktionscode

1 Byte

0x0F

15

Reserviert

1 Byte

0x00

Reserviert

Antwort

Definition

Anzahl Bytes

Wert

Beispiel

Servernummer

1 Byte

0x2F

47

Funktionscode

1 Byte

0x2B

43

Unterfunktionscode

1 Byte

0x0F

15

Reserviert

1 Byte

0x00

Reserviert

Datum und Uhrzeit(1)

Byte 1

Nicht verwendet

1 Byte

0x00

Nicht verwendet

Byte 2

Jahr

1 Byte

0x0A

Jahr 2010

Byte 3

Monat

1 Byte

0x0B

Monat November

Byte 4

Tag des Monats

1 Byte

0x02

Zweiter Tag des Monats

Byte 5

Stunde

1 Byte

0x0E

14 Stunden

Byte 6

Minute

1 Byte

0x20

32 Minuten

Byte 7 und Byte 8

Millisekunde

2 Bytes

0x0DAC

3,5 Sekunden

(1) Siehe DATETIME.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?