8536IB1904FR-04

Exigences architecturales pour la catégorie de câblage 3

L’architecture désignée pour la catégorie 3 est définie dans la norme EN ISO 13849-1, 6.2.6.

Architecture désignée pour la catégorie 3 (EN ISO 13849-1)

im : moyens d’interconnexion

L1, L2 : logique

c : surveillance croisée

m : surveillance (monitoring)

I1, I2 : dispositif d’entrée, par exemple un capteur

O1, O2  : dispositif de sortie, par exemple le contacteur principal

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?