8536IB1904ES-04

Requisitos de la arquitectura para la Categoría de cableado 3

La arquitectura designada para la Categoría 3 se define en la norma EN ISO 13849-1, 6.2.6.

Arquitectura designada para la Categoría 3 (EN ISO 13849-1)

im: medios de interconexión

L1, L2: lógica

c: supervisión cruzada

m: supervisión

I1, I2: dispositivo de entrada; p. ej.: sensor

O1, O2 : dispositivo de salida; p. ej.: contactor principal

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?