8536IB1904FR-04

Norme EN/CEI 60204-1

La catégorie d’arrêt 0 est définie comme une fonction d’« arrêt par coupure immédiate de l’alimentation des actionneurs de la machine (c’est-à-dire arrêt non contrôlé) ».

La catégorie d’arrêt 1 est définie comme « arrêt contrôlé avec maintien de l’alimentation des actionneurs de la machine pour atteindre l’arrêt, puis coupure de l’alimentation une fois l’arrêt atteint ».

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?