8536IB1904ES-04

Norma EN/IEC 60204-1

La Categoría de parada 0 se define como la “detención de una función mediante la eliminación inmediata de la potencia en los actuadores de la máquina (es decir, una parada no controlada)”.

La Categoría de parada 1 se define como “una parada controlada con potencia disponible para que los actuadores de la máquina alcancen la parada y a continuación eliminen la potencia una vez alcanzada la parada”.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.