8536IB1904FR-04

Programme de maintenance

Les intervalles de maintenance dépendent du mode de fréquence.

  • En mode basse fréquence (nombre de cycles de contacteurs annuel moyen inférieur à 15 cycles/heure), la maintenance doit être effectuée tous les 12 mois.

  • En mode haute fréquence (nombre de cycles de contacteurs annuel moyen supérieur à 15 cycles/heure ou 136 986 cycles/an), effectuez la maintenance à des intervalles correspondant à 1/10e de la durée de vie estimée de l’équipement.

Durée de vie estimée de l’équipement (années) = B10d (= 1 369 863) / nombre de cycles de contacteurs annuel moyen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?