8536IB1904ES-04

Programa de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento dependen del modo de frecuencia.

  • Para el modo de baja frecuencia (el número medio anual de ciclos del contactor es inferior a 15 ciclos/hora), realice el mantenimiento cada 12 meses.

  • Para el modo de alta frecuencia (el número medio anual de ciclos del contactor es superior a 15 ciclos/hora o 136.986 ciclos/año), realice el mantenimiento en intervalos que se correspondan con una décima parte de la vida útil estimada del dispositivo.

La vida útil estimada del dispositivo (años) = B10d (=1.369.863) / número medio anual de ciclos del contactor

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?