8536IB1904FR-04

Conditions de fonctionnement

TeSys island est conçu et construit pour supporter durablement les conditions suivantes. Certains modules pourront faire l’objet d’autres critères ; reportez-vous à la fiche technique correspondante disponible sur www.se.com/tesys-island .

  • Température ambiante de 40 °C (104 °F)

  • Moteurs de 400/480 V

  • 50 % d’humidité

  • 80 % de charge

  • Montage à l’horizontale

  • Toutes les entrées activées

  • Toutes les sorties activées

  • Fonctionnement 24 heures/jour, 365 jours/an

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?