8536IB1904ES-04

Condiciones de funcionamiento

TeSys island ha sido diseñada para soportar de forma duradera las siguientes condiciones. Otras condiciones podrían ser aplicables a los módulos específicos, tal y como se describe en sus correspondientes fichas de datos, disponibles en www.se.com/tesys-island .

  • Temperatura ambiente de 40 °C

  • motor de 400 o 480 V

  • Humedad del 50 %

  • Carga del 80 %

  • Orientación de montaje horizontal

  • Todas las entradas activadas

  • Todas las salidas activadas

  • En funcionamiento las 24 horas/día, los 365 días del año

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?