8536IB1904ES-04

Grupo SIL

Un grupo SIL* está formado por uno o más avatares SIL, todos ellos asignados a un único módulo de interfaz SIL. Todos los Avatares SIL del grupo SIL reaccionan ante un único comando de parada SIL. El módulo de interfaz SIL siempre se instala a la derecha del último arrancador SIL incluido en el grupo SIL (en el extremo más alejado del módulo de interfaz de bus).

Una isla puede incluir varios grupos SIL.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?