Exigences architecturales pour la catégorie de câblage 2
L’architecture désignée pour la catégorie 2 est définie dans la norme EN ISO 13849-1, 6.2.5.
|
I : équipement d’entrée (input) |
m : surveillance (monitoring) |
|
L : logique |
TE : équipement d’essai |
|
O : équipement de sortie (output) |
OTE : sortie de TE |
|
im : moyens d’interconnexion |
Pour la catégorie de câblage 2, le SRP/CS, partie du système de commande relative à la sécurité, doit être conçu de sorte que sa ou ses fonctions soient contrôlées à intervalles appropriés par le système de commande de la machine.
Dans une architecture monocanal, un module SIM est associé à un démarreur SIL*.
En particulier, pour la catégorie de câblage 2, le contact miroir est connecté au module Preventa™ XPS (ou équivalent). Si l’état de la ligne de retour contacteur miroir ne correspond pas à l’état de sortie du module Preventa XPS (ou équivalent), le module Preventa XPS (ou équivalent) bloque tout second démarrage.